请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1281 主题中讨论的其他器件: ADS1282
您好!
我是否正确理解 ADC 的输出数据格式?
当使用 FIR 滤波器时、所有正数小于 Vref/2的 LSB "0"和大于-Vref/2*的所有负数的"1"(2^20/(20^30-1))?
数据表显示 ADS1281以二进制补码格式提供数据、这意味着 MSB 为正数"0"、为负数"1"。 它还表示数据的 LSB 是冗余符号位、正则为"0"、负则为"1"。 LSB 和 MSB 应相同。 但当输出削波至+FS 或-FS LSB 不等于 MSB 时。
问题是我的输出未削波至+FS 或-FS、但 MSB 不等于 LSB。 还可以吗?