This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:Δ-Σ ADC 评估软件是否可用于 ADS1258评估?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672558/ads1258-can-delta-sigma-adc-evaluation-software-be-used-for-ads1258-evaluation

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

 还可以将 Δ-Σ ADC 评估软件用于 ADS1258评估吗?

此软件应在'modern'操作系统上运行-如 Windows10、  

与严重过时的"ADCPro"软件不同、这就是我需要了解的原因。

谢谢

Rgds

Morten Larsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morten、


    很抱歉、我们没有为 ADS1258开发可与新的 Δ-Σ ADC 评估软件配合使用的封装。 整合这样的产品需要大量工作、我们没有机会将旧器件移植到新平台。 目前和可预见的未来、ADS1258EVM 仅在 ADCPro 上工作。


    吴约瑟