This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7728:基准电压问题...

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672575/dac7728-reference-voltage-problem

器件型号:DAC7728

完成 Alpha 设计和10个装置后、我们发现我们所需的 DAC 范围远低于预期。 但是、我们需要的精度更高。 我们将1.024V 基准与4倍乘法器结合使用。 因此我们的 DAC 输出为0->4.096V。 但是、我们需要在 DAC 上具有0->1.5V 的输出范围。 对于12位分辨率...

它们是将基准乘法器减小到小于4还是使用0.25->0.33V 基准电压? 遗憾的是、我们看到芯片规定我们必须使用1->5.5V 的基准电压、但是、如果它们是在不进行拆焊的情况下使其工作的一种方法、并且将所有 DAC 替换为14或16位版本、那将不胜感激...

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    欢迎访问 E2E 社区!

    我理解您的情况、遗憾的是、器件中没有隐藏的增益模式可提供低于4倍的增益。

    关于使用一个小参考-我们应该考虑实际和功能上的限制。 实际上、我不确定使用非常小的基准是个好主意、因为参数我认为您无法在 INL、DNL、噪声等方面看到相同水平的结果 失调电压和增益可能仍然运行良好、但我的主要问题是您是否真正需要在此时使用12位 DAC。 功能-我认为它可以在 DAC 串本身方面工作。 但是、我并不是很熟悉该设计、因为我不知道该基准是否用于偏置电路的其他节点、因此低于1V 可能会在器件的其他位置造成问题。

    一般而言、我建议不要违反参考电压低于1V 的数据表、因为几乎不能保证任何内容、因为这就是我们对器件的表征方式、但这并不是说它不起作用。 您可以根据您的观察结果、选择此配置并决定继续进行设计。 但是、超出数据表指定范围意味着数据表/TI 提供的许多保证不再适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、如果我们修改了参考、它将仅适用于10个 α 单元、之后我们可能只会使用16位 DAC、因为所有的布线都已到位以支持它。 主要是想知道这10家酒店是否是一个选择...

    谢谢、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tom、

    在这种情况下、我会说在您完成焊接工作之前先进行一下、但此时我无法作出任何承诺。