This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82EVM:TSW14J56EVM、DAC37J82EVM 编程

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672527/dac37j82evm-tsw14j56evm-dac37j82evm-programming

器件型号:DAC37J82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J82

请原谅我的无知! 我想通过 DAC 生成~375MHz 音调。 快速入门文件似乎限制为~200MHz。 是否有简单 的方法来生成和编程375MHz 音调所需的文件? 我查看了文档、但找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您将 HSDCPRO 图形发生器与 TSW14J56和 DAC37J82配合使用、因此您可以使用 I/Q 音调发生器函数来生成音调

     。 详细信息请参阅第3.8节。

    凭借足够宽的数据速率(即2倍插值时为1GSPS 左右),您可以生成高达1000MHz*0.4 (第一级插值滤波器滚降)的带宽。

    或者、您可以在 DAC 上的 NCO 使用一些较低的频率音调(即20MHz)来生成375MHz。 例如、可以将 NCO 编程为375-20MHz = 355Mhz。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的回答、我找到了!

    DAC 设置:

    DAC 输入数据速率:1228.8

    串行器/解串器通道数:4.

    内插:1.

    HS Pro 设置:

    配置文件:DAC3XJ82_LMF_421

    数据速率:1.2288G

    谢谢!