This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM

Guru**** 2767815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671572/ads52j90evm-ads52j90evm

器件型号:ADS52J90EVM

嗨、大家好  

我正在使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM。  我使用 Xilinx Zynq UltraScale+板来读取 ADC 样本。  ADS52J90EVM 具有一个 FMC 连接器、可直接连接到 Zynq 板的高速引脚。 该 ADC 确实符合我们的应用要求、因此我们也希望在其他项目中使用它。

是否有任何将此 ADC 用于 Xilinx 电路板的参考设计、我们可以使用它们来读取样本。 ? 或者我是否可以遵循任何应用手册?  

非常感谢您的帮助  

Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    ADS52J90EVM 主要经过调整、可与 JESD204B 接口的 TSW14J56EVM 配合使用。 TSW14J56EVM 使用 Altera Arria V GZ 器件并使用 Altera 的 JESD204B IP 解决方案。 遗憾的是、我们没有可与 Xilinx Zynx MPSoC 配合使用的参考设计或 FPGA 代码。
    关于 JESD 通道接口、您可能需要将 FMC 连接器上 CML 输出、FPGA CLK、SYSREF 和 SYNC 信号的引脚排列与 Zynx 板 FMC 连接器上的高速引脚进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Parveen 的答复。