This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:144Ksps

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS131E08S, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672551/ads1278-144ksps

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS131E08SADS127L01

你(们)好,先生  

我们希望使用 ADS1278替代 AD7768 (对于8通道)

但数据速率似乎比 AD7768小、我知道 TI 的新解决方案可能比 AD7768好  

由于 ADS131E08S、数据速率小于 ADS1278

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您关注我们的 ADS1278!

    您的应用需要多高的数据速率?

    如果您需要更大的信号带宽、ADS127L01是 ADS127x 产品系列中的最新器件。 这是一款单通道器件、可通过菊花链方式为您提供8个同步采样通道。 宽带 FIR 滤波器类似于 ADS1278,通带纹波更小,具有可选转换带(0.4*Fdata 至0.5*Fdata 或0.45*Fdata 至0.55*Fdata)。

    此致、