This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5527:差分模拟输入错误

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671334/ads5527-wrong-differential-analog-input

器件型号:ADS5527

我们实现了一个集成了多 个 ADS5527的电路板。 此时、电路板无法正常工作(ADC 的输出似乎始终为零)。 我们怀疑问题与 INP 和 INM 引脚上的模拟输入有关。 实际上、我们使用没有直流分量的差分信号为 ADC 馈送电压(ADC 输入 INP 和 INM 之前的输入模拟线路上有隔直电容器)。  

 第32页的 ADS5527数据表显示" INP 和 INM 引脚必须在 VCM 引脚13上提供的1.5V 共模电压附近进行外部偏置。 对于满量程差分输入、每个输入引脚 INP、INM 必须在 VCM+0.5V 和 VCM–0.5V 之间对称摆动、从而产生2-VPP 差分输入摆幅"。

遗憾的是、在我们的设计中、我们未使用引脚 VCM (它通过两个电容接地)。

您是否认为我们的问题与错误的输入信号(无直流分量)有关?

如果是、您是否有解决问题的建议?  

电源 我添加了用于集成 ADS5527的连接方案图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emilio、

    我们正在调查您的问题、并将很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    是的、这是您的问题。 是否有方法可以使用几个偏置 T、每个输入一个、并使用外部电源来提供适当的偏置电压?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的回答。

    我们正在考虑在直流阻断电容器之后焊接一根外部导线、如所附的图(请参见红线)所示、以提供适当的偏置电压。 您是否认为这可能是一种解决方案? 输入信号为低频(75MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    我认为这应该对您有效。 只要输入的振幅保持在数据表的规格范围内、就可以将75MHz 的振幅保持在该范围内。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    非常感谢您的有用帮助。

    目前、我们还在考虑另一种可能的解决方案、因此我们需要以下信息:

    输入消耗什么直流电流? 我们假设它非常小。

    2、如果两个输入具有相同的偏置、但不完全是1.5V、而是1.61V 或1.89V、会发生什么情况。

    3.正负输入上的偏置电平差异为50mV 或100mV 时会发生什么情况。

    此致、

    Emilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    它非常低。 请参阅数据表第33页的输入阻抗与频率间的关系图。

    2.数据表的限值为1.45V 至1.55V。 如果您在任一方向超过此值、则将无法再实现满量程运行。 这将在一个方向上减少和偏移、具体取决于您是低于 VCM 最小值还是高于最大值

    3.我不确定是否100%、但我猜输出中会有偏移、满量程摆幅也可能会降低。

    此致、

    Jim