This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7573:DAC7573示例代码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671217/dac7573-dac7573-sample-code

器件型号:DAC7573

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

我们正在开发用于 Raspberry Pi 和数模转换器的连接设备"DAC7573。

当我们运行该器件时、  DAC7573的电压值设置数据不会输出。

要检查程序是否正常运行、

您能否向 我们发送的示例程序代码

DAC7573?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我们没有 Raspberry Pi 上的示例代码。 但是、如果您可以上传 SPI 代码片段和波形的示波器截图、我们将能够帮助您找出问题的根本原因。

    您使用的是软件库还是直接使用/dev/spidev 和 C? 请确保配置正确。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam