This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:建立 JESD204B 链路后、SYNC 变为低电平

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670847/dac38rf80-sync-goes-low-after-jesd204b-link-established

器件型号:DAC38RF80

您好!

在建立 JESD204B 之后、SYNCb 有时会变为低电平。 状态是不同的板和板。

似乎发生了链接错误。 可想象的原因是什么?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    有警报寄存器可帮助诊断此问题。 您能读回第1/2页的寄存器0x64到0x6B 吗? 这将让我们了解同步为何有时会变低。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben-San、
    下面有多种变体。
    0002.
    2002年
    2702
    2202.
    2000年
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果发生这些错误、可想象的原因是什么?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    报告的错误为8B10B 和链路配置错误(有关更多信息、请参阅数据表)。
    让我们先尝试修复链接配置错误:
    您能否检查第1|2页寄存器0x51的位5是否设置为0?
    请确认这种情况、以便在 DAC 中忽略链路配置数据。

    谢谢、
    埃本