This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8991EVM-PDK 测试软件无法正常工作

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670793/dac8991evm-pdk-testing-software-fails-to-work

主题中讨论的其他器件:DAC9881DXP

您好!  

我在尝试使用旨在与 DAC8991器件的评估套件配合使用的软件时遇到了非常令人失望的情况...  

首先、我在下载器件 xml 文件时遇到了问题、但我解决了这一问题、遇到了一些填充问题、并且打开了应用程序窗口、而没有抱怨缺少驱动程序。

一小部分时间...

但是、我随后又看到了这种现代器件评估技术的出现:

这会导致测试应用程序终止。

如何评估该器件?

我正在运行 win10 pro、并进行标准更新。 我可能安装了一些其他的 VISA 设备(我在另一天测试的 AD ADC 部件也安装了 LabVIEW 或其中的一部分、我想... 但是、该程序的安装程序也安装了自己的 LabVIEW)、但我无法删除它-理想情况下、我希望在 AD 评估板及其 ADC 的旁边运行此 TI 评估板及其 DAC、并在它们之间运行一些有趣的项目 POC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "DAC8991"不是 TI 器件型号。 我不确定您正尝试评估哪个器件-也许是 DAC9881?

    有一些问题可能会导致您 PC 上的评估软件出现问题-包括 VISA / LabVIEW 运行时可能发生的冲突、并且 DXP 尚未针对 Windows 10进行测试或开发-尽管我已经看到它已成功安装并安装在自己的系统中 在 Windows 10上。

    在 E2E 论坛上、您可能已经在这里看到了两个支持包、我建议您尝试一下。 如果根本原因与 LabVIEW 平台无关、我们在从平台迁移时将这些补丁部署为 DXP 的临时支持补丁。

    ftp.ti.com/.../dxp-support-pkg-1.0.0.exe
    ftp.ti.com/.../dxp-setup-2.0.0.exe

    如果这些途径无法解决您的问题-请确认器件型号。 也许我们可以通过其他平台促进评估、以避免您遇到的驱动程序冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题是否有更新?