This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:完善 ADC 建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249, ADS54J60, ADC12DJ3200, ADC16DX370, ADC12D1800, ADS42LB69, ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671116/ads4249-refining-adc-recommendations

器件型号:ADS4249
主题中讨论的其他器件: ADS54J60ADC12DJ3200ADC16DX370ADC12D1800ADS42LB69ADS62P49

在 以下主题中、我被建议使用 ADS4249芯片进行 NTSC 视频输入: https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/667574

下面是我感兴趣的 FMC 上提供的其他 ADC 芯片的列表。 要确定与应用程序的兼容性、我应该查看什么?

ADS54J60

ADC12DJ3200

ADC16DX370

ADC12D1800

ADS42LB69

这些芯片中是否有任何芯片比 ADS62P49 (在链接线程中提到)更符合 ADS4249的功能? 当前使用的采样率为7.5Hz 和30Hz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    我们正在调查您的问题、并将很快返回给您。

    此致、
    Neeaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zachary、

    我建议您查看所有这些器件的数据表、并查看哪些器件满足您的所有要求。 接下来、我将采用所有符合您要求的选项并对其进行定价。 这应该能让您很好地了解要使用的部件。 其中一些器件 具有 JESD204B 输出、 这可能更难处理。 请记住这一点。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    除了 I/O 带宽和采样率之外、您还建议我在数据表中注意什么?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    设计人员通常会研究模拟输入频率范围、所需的电压、器件消耗的电流大小、他们计划使用的数字输出类型(CMOS、LVDS、JESD 等)、SNR、 SFDR、THD、输出延迟、多器件同步、 冷却要求、 成本、SPI 接口协议、离散信号电平等

    希望这对您有所帮助、

    Jim