This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J43EVM:ADC 数据代码始终保持~8200

Guru**** 2931360 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, ADC34J43EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671679/adc34j43evm-adc-data-code-always-keep-8200

器件型号:ADC34J43EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVM

尊敬的 TI E2E:

使用 ADC34J43EVM 和通过 TSW14J50EVM 进行捕获时、我有两个问题。

我按照 ADC3xxx、ADC3xJxx EVM 用户指南设置 EVM Broad、ADC3000 GUI 和 HSDC Pro。

1。

我将 CIN_P 连接到 GND。

但 HSDC 记录的 ADC 代码约为8200。

此 ADC 测量电压是否= 2 * 8200 /(2^14)~= 1.00V?

但 CIN_P 看起来是0V

我不确定哪种设置是错误的。

2.  

I CIN_P 输入1V、串联电阻为1k Ω。

在该规格中、输入阻抗为6.5k Ω。

但是、当我测量电阻的电压时、看起来非常低。

感谢你的帮助。 我期待你提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    默认情况下、该板是交流耦合的。 在进行此测试时、您是否绕过了变压器和交流电容器?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    抱歉。 我不会绕过这些。

    如果我想检测直流、能否按照下图更改宽(移除 R1和 R14;AIN_P 连接到直流;AIN_N 连接到 GND)?

    感谢你的帮助。

    Andy Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我会连接两个单独的直流电压、而不是一个和 GND。 然后设置这两个电压、使其始终对称、  并且每个电压不超过+/1V。  ADC 应发送中量程数据、两者均设置为0.95V (VCM)。 如果您增加 AIN_P 输入并将 AIN_M 输入减少相同的量、ADC 的计数将高于中标度。 如果您执行相反的操作、它将在中量程以下倒计数。  

    此致、

    Jim