This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:ADS42LB69EVM 和 Altera 开发套件之间通过 FMC 的插入器卡

Guru**** 2609595 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671765/ads42lb69evm-interposer-card-between-ads42lb69evm-and-altera-developement-kit-through-fmc

器件型号:ADS42LB69EVM
主题中讨论的其他器件: FMC-ADC-ADAPTER

您好!

我们计划购买 ADS42LB69EVM 并通过 FMC 接口将其与 Altera 开发套件连接。  ADS42LB69EVM ( )的用户指南说 ,它还可以通过 第2页中的相应转插卡与具有 FMC 或 HSMC 连接器的 Altera 和 Xilinx FPGA 开发平台兼容。

我请求您建议适当的插入器卡详细信息(器件型号、制造、成本)、以便通过 FMC 连接 Arria X SOC 10AS066S-A。

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    感谢您的建议。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供合适的插入器卡详细信息。

    Vijetha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    我没有您计划使用的 FPGA 板的原理图、但 TI 提供的唯一功能是 FMC-ADC-Adapter 板、可通过以下链接在 TI 网站上找到该板。 尽管标题中的描述中包含 Xilinx、但这可能适合您。 我注意到、数据输出的 P/N 在适配器 HSMC 连接器上交换。 您需要对照 Altera 原理图验证这一点、以查看是否仍然 存在交换、以及固件是否可以取消交换数据。 随附了适配器原理图。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../7673.FMC_2D00_DAC_2D00_ADAPTER_5F00_D_5F00_SCH.pdf  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵建议。

    我将检查 FMC-ADC 适配器的 FMC 引脚与开发套件的 FMC 引脚之间的引脚兼容性。

    同时、您能否确认适配器与 ADC EVM 中使用的 Samtec 连接器的匹配情况? 我发现 FMC 适配器中使用了 QSH-30-01-D-03-A、ADC EVM 中使用了 QTH-060-01-F-D-A-RT1。 它们是否会相互配合、它们是否引脚兼容? 请确认。

    此致、

    Vijetha

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我获得了开发套件的原理图、可通过以下链接获取:
    www.altera.com/.../a10_soc_devkit_03_31_2016.pdf

    开发套件中使用的 FMC 连接器为400引脚 FMC (高引脚数)、但 FMC 适配卡中使用的 FMC 连接器仅为160引脚 FMC。
    通过查看开发套件原理图、您可以查看并了解在 ADV EVM 和 Altera 开发套件之间是否有适配器卡?

    此致、
    Vijetha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    适配器 FMC 连接器也是400引脚。 原理图中仅显示了使用的行上的引脚。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FMC 适配器板与 ADC 的对接连接器部件号 为 QSH-060-02-F-D-A-RT1。 它们将配合。 不确定器件型号来自何处。

    此致、

    Jim