This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PGA900:PGA900 4-20mA 恒流输出布局

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671583/webench-tools-pga900-pga900-4-20ma-constant-current-output-layout

器件型号:PGA900

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

根据详细信息、解释"PGA900用作4mA 至20mA 电流回路发送器"文档  

我只想确保用于评估布局电阻器值的公式(7)正确与否?

在我的 PCB 布局中、VDD 为24V、因此 RE 为(24V-0.2V-0.8V)/20mA=1150 Omh

对吗?

谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这个公式没有考虑到一个因素、即 COMP 和 FBP 之间的40欧姆内部电阻。 器件接地(COMP)与电流环路由40欧姆电阻隔开。 因此,您应该使用的实际 VDD 是 VDD -- IOUT_MAX*40。 此外、我建议您根据可能的最小 VDD 和最大预期 Iout +一定余量来调整电阻器的大小。 对于典型的4-20mA 运行、我建议5-10mA 的裕度。

    使用具有30mA 新 Ioutmax 的数字:

    VDD = 24 --(.03)*40 = 22.8V

    (22.8V - 0.2V - 0.8V)/30mA =~726 Ω

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。