This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256读取数据的第三个字节值问题。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671620/ads1256-ads1256-read-data-3rd-byte-value-issue

器件型号:ADS1256

尊敬的先生/女士:

我正在将 ads1256 (24位) ADC 与 ARM 微控制器(LPC2148)配合使用。我的编码工作正常、但有一个问题。

在增加全部三个字节的 ADC 输入电压计数时、反之亦然、但在3.3V 后、第三个字节的计数被锁定到0x54。

VREF 电压为2.5V、直至 ADC 读取电压高于2.5V?

请考虑...

A:第3字节

B:第2个字节

C:第一个字节

根据我在 ADC 输入电压下的预期、2.5 ADC 计数应为 A:FF        B:FF        C:FF

 

以下是 ADC 样本:-

1) A:19  B:FF  C:4C

ADC 输入电压:1.021

2) A:26  B:00  C:F9

ADC 输入电压:1.493

3) A:33  B:FF  C:8F

ADC 输入电压:2.043

4) A:40  B:00  C:11

ADC 输入电压:2.514--- >计数应为0xFFFFFF

5) A:42  B:33  C:FF

ADC 输入电压:2.601

6) A:47  B:FF  C:80

ADC 输入电压:2.828

7) A:49  B:FF  C:89

ADC 输入电压:2.907

8) A:4D  B:FF  C:31

ADC 输入电压:3.064

9) A:4F  B:FF  C:C4

ADC 输入电压:3.143

10) A:52  B:00  C:27

ADC 输入电压:3.221

11) A:54  B:00  C:A8

ADC 输入电压:3.300

谢谢你。

A:19 B:FF C:4C
电压:1.021
 
A:26 B:00 C:F9
电压:1.493
 
A:33 B:FF C:8F
电压:2.043
 
A:40 B:00 C:11
电压:2.514
 
A:42 B:33 C:FF
电压:2.601
 
A:47 B:FF C:80
电压:2.828
 
A:49 B:FF C:89
电压:2.907
 
A:4D B:FF C:31
电压:3.064
 
A:4F B:FF C:C4
电压:3.143
 
A:52 B:00 C:27
电压:3.221
 
 
A:54 B:00 C:A8
电压:3.300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1256在几个方面都是独一无二的...

    在内部、ADS1256将基准电压提高了2倍、因此它能够仅使用2.5V 基准测量高达5V 的满量程信号。 因此、您能够测量高于2.5V 的电压。

    此外、还有一个输入缓冲级、当被启用时、此缓冲级允许0-3V 之间的绝对输入电压。 您可能会遇到高于3.3V 的问题、因为您的信号会使缓冲器饱和、输出代码似乎正在削波。

    我建议查看 ADS125x Excel 计算器(www.ti.com/.../sbac145)。 有一个选项卡显示您的输入信号是否处于可接受的输入共模范围内。

    此致、
    Chris