This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:评估菊花链

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, ADS131E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671849/ads131e08evm-pdk-evaluating-daisy-chaining

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AM3359

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 E08-EVM 评估菊花链实现。

2个 EVM 能否轻松与 AM3359 EVM 连接、或者是否有其他一些选项?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我不熟悉 AM3359 EVM 上的 I/O 连接器、因此我不知道在连接 SPI 接口时会遇到什么挑战。 从 ADS131E08EVM-PDK 的角度来看、菊花链引脚连接到接口连接器(J1)旁边的接头 J4。 这将需要几根蓝色导线、并且可能会使引脚弯曲。 我们从未真正打算在菊花链模式下使用 EVM、但看起来可能是这样的。