This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3222:ADC3222布局说明

Guru**** 2501325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669476/adc3222-adc3222-layout-instructions

器件型号:ADC3222

你(们)好

请 建议在 DCLK (内部对–P 到 N、以 mil 为单位)以及 DCLK 与其他通道(A0、A1、B0、B1、FP)之间进行匹配时的推荐限制是什么。

在我的设计中、DCLK 为64MHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    相对于操作情况的位周期、您需要充分匹配 DCLK 和 DxN 对长度、以确保在捕获器件上进行足够的设置和保持。 使用64MHz DDR DCLK 时、位周期为7.81ns。  

    根据该频率的经验、我将充分匹配线对长度、以使线对的偏差保持在位周期的5%以下。 我会很好地将 P 与 N 匹配、以使线对间偏移小于位周期的1%。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    因此、内部对匹配是7.81ns->78ps 的1%、因此匹配是~ 500mil。

    看起来太多了、不吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    500mil 非常大。 如果可能的话、最好使线对内匹配接近50-75mil。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim!