This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:具有 ML-605的 ADC12D1800RFRB (时间戳)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671382/adc12d1800rfrb-adc12d1800rfrb-with-ml-605-time-stamp

器件型号:ADC12D1800RFRB

您好!

我尝试通过 ML-605从 ADC 采集数据。 当我在 TI GHz ADC 中使用引脚触发器时、我捕获的数据不会同时捕获。我该怎么做? 或者是否可以使用时间戳?

谢谢、

第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pachara、

    我们将查看您的问题、并将很快回复。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Pachara

    我不太熟悉较旧的 ML-605捕获固件、但我猜是触发器输入由运行频率低于 ADC 采样时钟频率的时钟重新采样。 如果触发源与该内部重新采样时钟不同步、则对于全时钟速率下的 ADC 采样、从触发上升沿到捕获记录中数据的明显开始、将存在可变延迟。

    此致、

    Jim B