This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:估算功耗

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671426/pga900-estimating-power-consumption

器件型号:PGA900

我已经阅读过 PGA900的数据表、很疲惫地想知道如何估算其功耗。 我想确认我的估算方法、因为我在数据表中找不到有关这一点的直接信息。

我希望使用两个基于惠斯通电桥的压力传感器对其进行粗略估算。 目前,这些换能器的详细信息尚未设置,所以我不能说基极电阻是多少--我现在使用的典型量规值是1000欧姆(350也很常见)。

这种估算在我的应用中很重要、因为我希望使用电池运行、我需要在一周的运行时间内获得粗略的估算值。

数据表的第6.3节指出,正常运行时的最大电流为2.5mA,即没有电桥激励。 我期望通过电压调节的锂电池为芯片提供3.3V 电压。

6.10节指出、典型的电桥激励电压为2.5V、电桥电源的典型电流为1.5mA。 对于1000欧姆电桥、该电流消耗至少看起来是一致的。

使用上面的方法、芯片的功耗为8.25mW、桥的功耗为3.75mW。 我正在运行两个电桥、因此它们的功耗为7.5mW。 这意味着总功耗为16.25mW

这种估计听起来是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我不能添加-15.75mW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dwight:

    电桥的电流电源规格是最大规格、因此两个电桥的总电流应为1.5mA。 此外、正常运行的2.6mA 技术规格不包括 DAC 输出上的任何负载。 这会因输出模式而有很大的差异。 例如,在4-20mA 电流输出模式下,总功率当然会随输出而变化,但绝不会低于4mA*VPWR。 对于电池供电的应用而言、这可能不是最节能的选择、因此在这种情况下、最好采用电压输出模式。 即使在这种情况下、功耗也会受到输出值和 DAC 输出负载的影响。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢后续行动。 我计划在 I2C 或 SPI 中使用它--可能最终是 SPI,因为我使用的另一个传感器将是 SPI。 功耗对该模式与电压/电流模式有何影响?

    我查看了编程信息、认为我至少看到了模拟电源关断。 我是否可以有选择地为芯片加电并进行测量并将其断电? 这将为我节省大量电池。 我可以进行非常低的采样、比如每分钟一次。

    我意识到我可以在外部打开/关闭电源、但我希望芯片有自己的方法来实现这一点、正如我在其他芯片中看到的那样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dwight:

    与使用模拟输出模式之一相比、通过数字接口输出的功耗肯定更低。 该器件确实具有此功能、但需要进行一些额外的固件开发、因为当内部 M0微处理器运行时、并非所有寄存器都可以直接访问。 可以在 M0处于复位状态时直接拉取 ADC 寄存器、但值可能会在读取数据的每个字节之间更新。 访问此数据的最佳方法是使用 COMBUF 寄存器。 即使在 M0运行时、M0也会将 ADC 数据读取到数字接口可以访问的缓冲寄存器中。

    是的、有一个寄存器可以关闭模拟块。


    此致、