This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:TIDU365B–2014年9月修订

Guru**** 2766265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671260/ads8688-tidu365b-revised-september-2014

器件型号:ADS8688

你好、支持者

TIDU365B–2014年9月修订 版设计指南如下所示。 您能否帮助解释为什么 RC 低通滤波器截止频率采样器比采样频率/5低? 为什么前一级的阻抗为 R*10和 C/10?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您在 E2E 上提出的问题。 由于此参考设计是由我们的系统团队设计的、因此我将此主题分配给了德州仪器工业系统工程首席技术专家 Sankar SADIVAM、他将能够回答您的问题。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    选择 RC 滤波器截止频率时、应确保混叠频率分量水平较低。 混叠分量值取决于滤波器的阶数和所选的截止频率。 在该设计中、选择简单的2级级级级联 RC 滤波器设计作为滤波器滚降和截止频率之间的折衷。 选择第二级 R 和 C 值时、应避免加载第一级滤波器并简化计算。 但是、可以通过使用滤波器计算工具来获得更好的滤波器响应、而不受10倍电阻值的限制。

    此致

    Sankar