This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:电流传感器常见电压要求

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670618/amc7834-current-sensor-common-voltage-requirement

器件型号:AMC7834

您好!

我计划使用 AMC7834驱动两级 GaAs 放大器、并在数据表中阅读电流传感器需要在4-60V 共模下运行的内容。 我的问题是、我的漏极电压应分别仅为1.2伏和2伏。 我可以在这些电压下使用电流传感器、还是必须执行一些技巧才能将其实际置于4V 共模?

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否计划在闭环模式下使用器件?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我们的想法。 我还可以实现外部模拟稳压器、但由于存在外部模拟稳压器、因此最好使用该稳压器。

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    输入确实需要至少4V 的共模、因此如果使用闭环模式、您需要实施某种 INA 或其他电路来使输入处于范围内。 如果您不使用闭环模式、则可能会成对使用 ADC 来测量自定义电流分流、但您可能需要添加类似的电路来更大限度地扩大 ADC 范围。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否尝试感测流入 GaAs 放大器栅极的电流? 我提出的原因是器件的典型闭环应用是感应流入放大器漏极的电流、并自动调节栅极电压以保持该电流恒定。 您的放大器的漏极电压范围是多少?

    谢谢、

    Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    抱歉、这是我的第一个帖子中的一个拼写错误。 我当然希望监控漏极电流并调节栅极电压。 我更改了原始帖子、说是漏极而不是栅极。 但是、我的漏极电压是正确的。 这是 LNA、而不是 PA、因此具有低电压。

    最棒的
    Robert