This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:4-20mA 应用电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671326/pga900-4-20ma-application-circuit

器件型号:PGA900

我是否可以让您的支持人员了解数据表8.2.1上的使用内部感应电阻器的4-20mA 输出原理。 您能否描述如何使用该电路实现4-20mA 输出? 非常感谢。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    请您澄清您的问题吗? 此应用图包含在电流输出模式下使用 PGA900所需的所有连接。 有关更详细的原理图、请参阅 PGA900EVM 用户指南、网址为 :www.ti.com/.../sldu011a.pdf

    如果您的问题是要使用什么设置来配置器件以实现电流输出模式、则相关寄存器的详细信息将在您所示的图下方进行了详细介绍。 您将需要在 OP_STACK_CNTRL 寄存器中启用4_20mA 模式、并设置其余寄存器以适合您的应用。

    此致、