主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133、
你(们)好!
我之前有关此项目的主题已锁定、这就是我发布新主题的原因。
我设计了一个使用 AD8220运算放大器+ ADS1220 ADC + MSP430FR4133的电路和 PCB。 我使用 AD8220 JFET 仪表放大器来检测电磁流量计的两个电极产生的信号。 还有一个公共电极可供参考、建议连接到接地端、但我不知道如何以及在何处将此屏蔽/接地线连接到 PCB 上。
使用上面链接的线程中所述的电路配置时、ADS1220上会出现噪声信号、这会导致 ADC 读数波动。 ADS1220用于以下配置、
1000SPS、连续模式、增益1、PGA 启用。 当160msec 正周期开始和正周期结束时、会发出 START 命令、并生成关断命令。 在这种情况下、将150个样本存储在数组中并计算平均值。 同样、计算负周期的平均值、两个平均值的差值得出输入信号的振幅。 该 ADC 值波动很大、例如假设在15000 ADC 计数(约为3.6621mVolt)的恒定流量下的信号波动到14000至16000。
我已经看到几家电磁流量计制造商的产品、如果 PCB 上的接地端未端接、则会导致读数波动。 因此、根据我的研究、端接/处理连接到第三电极、流量计主体和接地的接地线非常重要。 此外、我还检查了端接地到直流接地的情况、但没有影响。
请帮助、
1.在哪里以及如何端接 PCB 上的接地端? 或者如何实现运算放大器的屏蔽?
2.我是否应该在运算放大器的输入端使用铁氧体磁珠来降低噪声?
3.我是否应该在输入端使用共模扼流圈?
谢谢、此致、
Harish KS