This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:在 GPIOD 寄存器写操作时、自动扫描模式下的内部通道指针复位

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670393/ads1258-ep-internal-channel-pointer-in-auto-scan-mode-is-reset-when-writting-in-gpiod-register

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件: ADS1258

您好!

我正在将 ADS1258-EP 配置为 读取六个通道( 自动扫描模式下的 AIN0至 AIN5)。  我需要在读取 AIN3后写入 GPIOD 寄存器。  之后 、内部通道指针再次自动设置为 AIN0。

ADS1258-EP 数据表显示   、当 MUXDIF、MUXSG0、MUXsG1和 SYSRED 被写入时、内部指针通道被设置为最高优先级、但 在 GPIOD 中没有任何写操作。

我可以获得有关此方面的其他信息吗?    

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想向该部件的专家核实我的回答。   现在是星期一,我们才得到明确的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其移至数据转换器论坛、以查看是否有人可以提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADS1258-EP 数据表中似乎存在错误。 在写入任何寄存器后、通道指针将被复位。 原始 ADS1258数据表正确描述了这种行为。

    要在写入 GPIOD 寄存器后继续扫描通道4和5、可以重新编程 MUXSG0寄存器、使其仅启用 AIN4和 AIN5输入、从而使通道扫描"复位"到 AIN4通道。 然后、在读取通道5数据后、您需要重新启用 AIN0-3输入。

    此致、
    Chris