This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:冻结和旁路偏移校正器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670792/adc32rf44-freezing-and-bypassing-offset-corrector

器件型号:ADC32RF44

大家好、团队、

ADC32RF44数据表第121页显示了冻结和绕过偏移校正器的过程。

根据该过程、我们需要在无信号输入条件下等待至少0.4ms。

为什么我们需要在无信号条件下等待0.4ms? 如果我们使用某些输入信号执行冻结和旁路校正、会发生什么情况? 不匹配降级?

此致、
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Taketo:

    我们将查看您的问题、并会尽快回复您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    如果绕过校正器、则在何时施加输入无关紧要。 如果校正器冻结、则不应在 NFS/8附近有信号组件、否则将被视为内部不匹配、校正器也会尝试将其移除。 因此、作为一个安全选项、建议在校正器估算不匹配时不要应用信号。

    此致、

    Jim