This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:配置和功耗

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670876/dac37j84-the-configuration-and-power-consumption

器件型号:DAC37J84

您好!

如果我们希望输出60MHz 复杂输出、不使用混频器、160MSPS 传输采样率、320Msps DAC 采样率、我认为 LMFS=2441、插值= 2是最小通道数和最低采样速度。

如果出现上述情况、我认为功耗也低于数据表的图40。

在上述条件下的功耗。 粗略的数字还可以、但我今天知道这会很有帮助。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    是的、由于采样率较低且混频器未使用、功耗将会低得多、这是正确的。 我必须测量此模式的功耗、稍后我将在帖子中更新您的内容。

    谢谢、
    埃本