This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:从0写入 MODE 位到输出第一个转换准备脉冲的时间

Guru**** 2923170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670813/ads1013-time-from-when-0-is-written-to-mode-bit-until-the-first-conversion-ready-pulse-is-output

器件型号:ADS1013

大家好、

我的客户想知道从0写入模式位的时间
直到输出第一个转换就绪脉冲。

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    进入连续转换模式所需的时间可通过以下公式进行计算:

    首先、器件启动的最大延迟约为20us。

    其次、数据速率是转换时间的一个因素。 如果数据速率为128SPS、则大约为7.8ms。 如果数据速率为3300SPS、则时间为303us。

    在标称(平均)转换时间内、将两者相加。 但是、对于最长转换时间、您需要考虑内部振荡器变化。 在这种情况下、数据速率变化为±10%。 如果您需要最大转换时间、请将10%添加到1/(数据速率)进行计算。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph-San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺