This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DX370EVM:连接 Xilinx VC707评估套件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DX370, ADC16DX370EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671091/adc16dx370evm-interfacing-with-xilinx-vc707-evaluation-kit

器件型号:ADC16DX370EVM
主题中讨论的其他器件:ADC16DX370TSW14J10EVMLMK04828

我们尝试使用 ADC16DX370EVM 评估模块和 Xilinx VC707评估 套件来评估 TI ADC16DX370模数转换器。

这是可行的吗?如果是、是否有一组明确的指令描述了如何实现它?

我们发现的唯一相关文档是《ADC16DX370EVM 用户指南》(SLAU529A 2014年12月修订版)和《TSW14J10EVM FMC-USB 插入器卡用户指南》(SLAU580B 2016年9月修订版),但这两个文档都没有专门介绍如何使用 ADC16DX370EVM 评估模块以及 Xilinx VC707评估套件。

使用这两个文档 作为指南,我们设法:

安装高速数据转换器专业版(v4.80)和 ADC16DX370EVM 配置 GUI 软件。

将 ADC16DX370EVM 评估模块连接到 TSW14J10EVM FMC-USB 插入器卡、并将组合卡设置为 Xilinx VC707评估板的 J35。

将相应的电源、用于 CLK 和 VINA-输入的信号发生器以及从 TSW14J10EVM 和 ADC16DX370EVM 电路板到 PC 的 USB 电缆连接到 PC。

我们启动了高速数据转换器专业版和 ADC16DX370EVM 配置 GUI 软件、它们似乎都正常启动并通过 USB 端口连接到相关电路板。

我们似乎能够使用 ADC16DX370EVM 配置 GUI 来操作 ADC16DX370和 LMK04828器件在 ADC16DX370EVM 电路板上的内部寄存器。

从高速数据转换器专业版 GUI 中,我们似乎能够使用“下载固件”功能将 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J10VC707 Details\Firmware 文件夹中的 FPGA 配置映像加载到 Xilinx VC707评估板上。

最终,我们遇到的问题是,在 ADC16DX370设备的高速数据转换器专业版 GUI 的“选择 ADC”下拉窗口中没有显示任何选项,因此“捕获”按钮保持不活动状态。 似乎我们缺少了一些其他配置文件。

非常感谢您提供的任何帮助。

谢谢、

David Helsel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您在 HSDC Pro GUI 中缺少适用于 ADC 的 ini 文件。 ADC 需要显示在 HSDC Pro GUI 的"select ADC"菜单中。
    我们有用于14J56板的这些 ini 文件。

    此致、
    Satish。