This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5401:最大输出采样值

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668620/ads5401-maximum-output-sample-value

器件型号:ADS5401

我想了解一下 ADS5401的预期最大输出采样值。  在数据格式设置为 二进制补码的情况下、我希望表示的可能整数为-2^(N-1)到2^(N-1)- 1、其中 N 是 ADC 的位数。  由于 ADS5401的分辨率为12位、因此我预计最大输出采样值为2047。  但是、在输入过载的情况 下、我观察到许多 ADS5401器件始终报告最大值为2046、而不是大多数器件预期和报告的2047。  这种"一对一"的行为是否应该发生?

如果有用、请参阅以下所使用的 ADS5401寄存器值。

寄存器0x00 = 0x8000
寄存器0x01 = 0x8002
寄存器0x02 = 0x0F80
寄存器0x03 = 0x4B18
寄存器0x0E = 0xAAA8
寄存器0x0F = 0xA000
寄存器0x2B = 0x003D
寄存器0x2C = 0x0000
寄存器0x37 = 0x0000
寄存器0x38 = 0xFFFF
寄存器0x3A = 0xD81B
寄存器0x66 = 0xFFFF

提前感谢您在了解 ADS5401的最大采样值行为方面的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们将仔细研究您的查询、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    使用二进制补码数据输出格式时、您在负侧看到的最大代码是多少? 还必须尝试使用偏移二进制选项、并在过载输入时尝试检查最大代码?

    此致、
    Neeraj