This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670068/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298

你(们)好

我正在研究 ECG 应用中的热噪声分析。 两个导联都连接了患者保护电阻器。 但在最终计算中、仅考虑一个电阻器的 RMS 噪声。 我们不必考虑负线上其他电阻器的噪声贡献。

在第5页中、当计算保护电阻器的 RMS 值时、将乘以根2、它是否计入了另一个电阻器。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:

    感谢您的发帖。

    您能否提供您所参考的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    请找到以下链接。

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sbaa185/sbaa185.pdf

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:

    感谢您提供 ECG 应用文档中热噪声的链接。

    是的、必须考虑负线中电阻器的热噪声。 由于热噪声随电阻而变化、因此假设 sqrt (2)表示负线中的电阻是正确的。

    执行热噪声计算时、可以接受将 R 乘以2、如下所示:

    e^2 = sqrt (4kT2Rf)

    或者只需将整个计算乘以 sqrt (2):

    e^2 = sqrt (4kTRf)*sqrt (2)

    希望这对您有所帮助。