This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5535:超出基准电压输入差分的影响

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671061/tlv5535-effects-of-exceeding-the-reference-voltage-input-differential

器件型号:TLV5535

数据表指定了每个 AVDD 的最大基准电压差(V_REFTI - V_REFBI)。

如果每个引脚上的单个电压处于绝对最大额定值的限制范围内、超过该电压差值时会产生什么影响? 是否存在元件损坏的风险或是否存在精度和饱和问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    建议不要超过建议的工作条件。 器件的性能可能会下降。 在超出建议条件的情况下长时间运行器件也会缩短器件的寿命。

    此致、
    Neeraj