This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:使用多个 AMC1306M Δ-Σ 调制器时出现相位错误。

Guru**** 2607845 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25, AMC1210, AMC1306M05, TLV9001, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670286/amc1306m25-phase-errors-when-using-more-than-one-amc1306m-delta-sigma-modulators

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件: AMC1210AMC1306M05TLV9001OPA376

你好。
 我将构建具有隔离式电压和电流输入的非常精确的三相功率分析仪、
误差小于0.03%、基频45-65Hz、频率 导通带宽约为45-7000Hz。
我希望每6个3个输入电压和3个电流的样本 恰好同时采集、它们之间没有相位误差。
我将应用具有隔离式模拟输入的 AMC1306M25 IC。
1.在使用多个 AMC1306M 时、是否可以同步其调制器?
  我的意思是:使用6个 AMC1306M + 6个数字滤波器+ 6个抽取器、我可以获得6个16位值(每个采样周期、
  例如、采样率= 78、1kSps)可从6个模拟输入信号中同时获取、因为跟踪保持和是可能的
  SAR ADC?
2. AMC1306M IC 是否会在模拟输入和输出位流之间引入任何额外的小相位误差、这将导致此误差
  电压和电流之间相位角的变化、从而在功率测量中引入额外的误差。
 如果该相位误差是稳定的、则有机会对其进行补偿、从而减少功率测量的相位误差。
请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 在这里、您对 AMC1306有一个非常好的问题!

    从三个器件"完全同步"获取数据将取决于多种因素-您计划在该应用中将什么用作数字分析器元素? 如果您使用的是 FPGA、AMC1210等滤波器芯片、或者我们可能使用的具有内置 Σ-Δ 滤波器模块的 C2000控制器之一、那么您应该能够从三个 AMC1306M25器件实现同步采样。 任何相位误差都取决于您如何将电压和电流测量值进行耦合、但它们是确定性的、并通过校准进行补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    感谢您的回答。 我还有另一个问题。
    由于 AMC1306M05 (INP.range +-50mV)的噪声比 AMC1306M25略高(因此 ENOB 更低)、因此我将在 AMC1306M25之前使用低噪声和漂移前置放大器(增益约为4)进行电流分流输入信号测量。
    为了保持(不降低) AMC1306M25的性能、您建议使用什么放大器?
    请提供帮助。

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您提出的精彩问题!  了解 一下 SBAA214、 它将帮助您快速入门。  该文档是为 AMC1304和 AMC1305编写的、但详细信息也与 AMC1303和 AMC1306有关。  我的朋友 Polly 在这里使用了 OPA376、但如果您希望节省系统的总体成本、您也可以查看 TLV9001。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的回答。 现在、我将采用2个 AMC1306M25 (用于电压和电流测量)。 DOUT 位流将通过
    对于使用 FPGA 的数字滤波器和抽取器、则 uC 或 DSP 将读取输出16位数据(速率为 ca 78kHz)。

    我对来自外部时钟源的 CLKIN 信号有疑问。
    为了保持(不降低) AMC1306M25的性能、对时钟信号的要求是什么:
    抖动、温度频率稳定性(25、50或100ppm/C)、长时间漂移等
    您建议使用什么时钟振荡器(不是来自 DSP-微控制器)?

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您刚才提到了 SAR ADC 的跟踪保持。 对于 SAR 转换器、您(基本上)对特定的时间瞬间进行快照、然后通过转换器的逐次逼近寄存器转换该值。 抖动在这里更为重要、因为您希望能够保持"秒表激发"之间的时间间隔恒定不变。 由于您要对每个时钟周期进行采样和转换、因此 Δ-Σ 转换器更具宽容性。 如果您希望保持78kHz 数据速率、则时钟频率的稳定性更为重要。 我没有对外部时钟源进行任何详尽的探索、因此我没有推荐特定的振荡器。 从我们 MSP430和 C2000处理器中的计时器的角度来看、这些器件已广泛应用于各种应用、并取得了巨大成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    非常感谢您的回答和帮助。 现在我的疑虑已经消除了、我实际上可以开始我的项目。

    此致、
    Adam