This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:JESD 数据帧格式

Guru**** 2609325 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670903/dac37j82-jesd-data-frame-format

器件型号:DAC37J82

您好!

我在我的设计中使用 DAC37J82。 我使 JESD 链路工作、对数据帧有疑问
格式。
我的 DAC37J82在没有内插的情况下工作、并且 LMF = 421。

在数据表(表9)中、可以看到 JESD 的数据帧格式:
http://prntscr.com/iq12i4

数据称为'I0'、'Q0'等、但在我的配置中、我应该发送真实数据(而不是 IQ)、也应该发送 I
应发送 DAC-A 和 DAC-B 的数据
因此、这种数据帧格式对我来说不够清晰。


我的配置的数据帧格式是什么(对于实数 DAC-A、实数 DAC-B 数据)?
DAC-B 的实际数据是"i"还是"Q"? 这是不是其他问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avantx、

    通道0和1将具有 CHA 的实际数据、通道2和3将具有 CHB 的实际数据。 将"I"视为 CHA、将"Q"视为 CHB。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答