This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200输出端口配置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670347/ths8200-output-port-configuration

主题中讨论的其他器件:THS8200AM5728

尊敬的 TI:

我们正在考虑在我们的设计中使用 THS8200、其输出为[9:0]、即10位输出。 我们必须将其提供给视频编码器和 AM5728、两者都仅需8位或16位作为输入。

那么、如何建立此连接呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请...有人帮助我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用每个通道的高8位即可。

    例如

    将 THS 位9连接到接收端口位7、THS 位8连接到接收端口位6等...

    BR、

    Steve