This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请检查哪种芯片可以替代 ADI ADC ADA4692-4和 AD7091R-4?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670361/please-check-which-chip-that-can-replace-adi-adc-ada4692-4-and-ad7091r-4

主题中讨论的其他器件:ADS7950

您好,

请检查哪种芯片可以替代 ADI ADC ADA4692-4和 AD7091R-4?

详细信息:ADC,ADA4692-4,4通道,12位,1MSPS,超低功耗。

OP,AD4692-4、4通道。

请帮助检查合适的芯片 以更换 ADI。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    在 ADC 方面、请查看 ADS7950。 我将要求 OPA 团队研究您问题的放大器部分。