This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:ADC128S022查询

Guru**** 2925240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669661/adc128s022-adc128s022-query

器件型号:ADC128S022

你(们)好

我的客户正在将 ADC128S 用于我们的飞行仪器。

根据数据表、关于电源序列、提到模拟电源(VA)必须在数字电源(VD)之前或与数字电源(VD)同时斜升。 还提到数字电源(VD)不能超过模拟电源(VA) 300mV 以上。

在应用中、我们无法维持、在电路中、数字电源(VD)在模拟电源(VA)之前斜升200ms。   

在我们的应用中、在仪器加电期间、会发生一次(数字电源(VD)在模拟电源(VA)之前斜升200ms)、剩余的时间需要注意数字电源(VD)不会超过模拟电源(VA) 300mV 以上。

仪器打开和关闭次数可能有多次、但仅在打开期间

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:

    感谢您的查询! 对于 ADC128S022的加电、如果未超过第6.1节中定义的最大额定值、则不会出现任何问题。