This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45EVM:ADC32J45EVM 如何工作?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10963, DRV10974, ADC32J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669840/adc32j45evm-how-does-adc32j45evm-work

器件型号:ADC32J45EVM
主题中讨论的其他器件: DRV10963DRV10974ADC32J45

设计。

我安装了 ADC32J45EVM GUI (ADC3000)。
我在指南文档中找不到"ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 文件。
已安装的 CFG 文件夹包含 Config1、Config2。
内容如下。
它是如何工作的?

*配置1*
DRV10963
0x00 0xFFFF
0x00 0x00
0x01 0x00
0x02 0x05
0x03 0x76
0x04 0x00
0x05 0x00
0x06 0x00
0x07 0x0D
0x08 0x00
0x09 0x00
0x0A 0x00
0x0B 0x2E
0x0D 0x09
0x0E 0x00
0x0F 0x81
0x10 0x08
0x11 0x1C
0x12 0x00
0x13 0x90
0x14 0x00
0x15 0x04
0x16 0x00
DRV10973
0x17 0x00
DRV10974
0x01 0x00

*配置2*
DRV10963
0x00 0xFFFF
0x00 0x00
0x01 0x00
0x02 0x05
0x03 0x76
0x04 0x00
0x05 0x00
0x06 0x00
0x07 0x0D
0x08 0x00
0x09 0x00
0x0A 0x00
0x0B 0x2E
0x0D 0x09
0x0E 0x00
0x0F 0x81
0x10 0x08
0x11 0x1C
0x12 0x00
0x13 0x90
0x14 0x00
0x15 0x04
0x16 0x00
DRV10973
0x17 0x00
DRV10974
0x01 0x00

谢谢你