This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56触发延迟和极性?

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669289/tsw14j56evm-tsw14j56-trigger-delay-and-polarity

器件型号:TSW14J56EVM

你(们)好

我将 TSW14J56连接到 AFE58JD18以读取输出数据。 我将使用具有触发选项的 HSDCPro GUI、并将外部触发器应用于 TSW14J56板上的"TRIG_IN"-SMA 端口以捕获数据。 我的问题是:

   TRIG_IN 的触发极性是什么、即在触发器的上升沿或下降沿捕获数据?

   -触发到达和捕获数据之间的延迟是多少?

我进行了一些测量、在我看来、数据是在 TRIG_IN 的下降沿捕获的、而在"高速数据转换器专业 GUI 用户指南"中、数据是在触发器的上升沿捕获的。

下面是测量结果中的一些图片:绿色信号是外部触发器、黄色信号是用于捕获的数据。 在 HSDC Pro GUI 的图片中、似乎在外部触发信号的第一个下降沿捕获数据。

谢谢、

生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Bien
    我们将研究您的问题。
    有人很快就会回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8551.Trigger-for-TSW14J56revD.docxBien、

    请参阅随附的文档以获得问题的答案。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的回复。

    我使用的是 AFE58JD18。 我按照"TSW14J56revD.DOCx"中的步骤操作、打开了"AFE58JD18.ini"、但.ini 文件中没有"触发输入极性选择"选项。

    您能不能为我提供有关 AFE58JD18.ini"的"TRIG_IN"极性设置的帮助。

    谢谢你。 此致

    生物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIEN、

    我不支持该 ADC。 您能否将您的帖子发送到医疗数据转换器论坛? 他们应该能够为您提供帮助。  

    此致、

    Jim