This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82EVM:DAC37J82EVM

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670275/dac37j82evm-dac37j82evm

器件型号:DAC37J82EVM

同志们、我们购买了两块 DAC37J82EVM 板和一块 TSW14J56EVM。 使用 DAC3XJ8X GUI v1.1和 HS 数据转换器 Pro v4.80。 在运行快速设置时、第一个板对演示进行了编程并运行了一次、但随后将无法再次运行。 第二个电路板也是这样吗? 有什么想法吗? 您是否确实需要用于 TSW 的 USB 3.0? 我相信我使用的 PC 只有 USB 2.0。 LMK 和 TSW 似乎可以编程、但 DAC 工具报告 PLL 已解锁、尽管我可以看到它们是根据 LED 锁定的。 任何想法都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果可能、我建议您仔细检查电源电流。 查看您是否可以注意到启动和完全由 GUI 编程之间的任何电流变化。
    默认情况下、每台 PC 只能连接到一个 DAC37J82EVM。 默认 USB ID 是 DAC3xJ8xEVM。 如果您有两个 EVM 连接到同一台 PC、GUI 将无法识别其中一个 EVM、并且可能会将序列编程到错误的 EVM

    TSW14J56应与 USB2.0配合使用、即使它使用的是 USB 3.0。 USB 3.0向后兼容。 您可能无法使用 USB2.0总线将数据尽快从 PC 转储到 TSW14J56。

    在检查之前需要清除 PLL 警报。 有一个清除 PLL 并检查 PLL 按钮、可帮助您缩小 PLL 状态。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只将一个 DAC 板连接到 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我今天早上明白了! 您需要首先配置 DAC、因为 DAC 工具会重置 TSW 板、然后配置 TSW 板并发送文件。 这与快速入门说明相反。 有趣的是、在我第一次通电时、它似乎按照快速入门说明工作、但之后不会这样做。 不知道为什么!