This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:操作系统要求混淆

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256EVM-PDK, ADS1256, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669535/ads1256evm-pdk-confusion-regarding-os-requirements

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1256ADCPro

我购买了 ADS1256EVM-PDK、希望能够评估 ADS1256的功能。  购买时、我尝试遵循用户指南(SBAU090D–2003年11月–2016年5月修订版)、并惊讶地看到第8.4节指出、唯一支持的操作系统是 Windows XP。

是否无法在当前操作系统上运行此软件?  请注意,Microsoft 不再支持 Windows XP。  实际上、我的 IT 管理员在我的网络上禁止它。

请注意、我已经在 Windows 7和10上尝试了安装。  在这两种情况下、ADCPro 似乎都可以工作。  问题在于、连接 USB 电缆时、ADS1256驱动器无法识别电路板。  设备管理器中将设备列为未知。

如果有任何帮助,我们将不胜感激。  谢谢你。  ~ Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    ADCPro (和 ADS1256EVM)绝对可以在 Windows 7上运行...
    添加 Windows 7支持后、ADS1256EVM 用户指南一定不能更新。

    关于 EVM 驱动程序...
    ADCPro 安装程序中包含的 MMB0驱动程序安装程序存在问题、我们经常看到该驱动程序未正确安装 ADCPro。 要解决此问题、请尝试从 ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/misc/drivers/"下载并安装独立的 MMB0驱动程序(下载32位或64位安装程序、具体取决于您的操作系统)。

    在大多数情况下、我们发现驱动程序问题时、此独立驱动程序安装程序能够解决该问题。 我希望这有助于...

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的回复。  我在两个不同的浏览器中尝试了该链接、但最终在一个 TI 页面上显示"发生错误"。

    这可能是一个断开的链接吗?

    谢谢、

    ~ Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    抱歉、让我再次尝试发布链接、此时包含"ftp://"前缀:

    ftp.ti.com/.../


    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我应该已经意识到需要 FTP://前缀。 感谢您的快速回复。 我现在可以使用 Win7计算机进行连接。

    (请注意,Win10计算机上的 MMB0驱动程序安装程序失败。)

    感谢您的帮助、

    ~ Joseph