This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5571:ESD 值

Guru**** 2914800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669588/dac5571-esd-value

器件型号:DAC5571

尊敬的先生:

客户希望了解 ESD (HBM)、ESD (MM)、ESD (CDM)规格。 特性。

请提供这些值吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    感谢您的查询。 我正在与内部团队进行核实。 我将在本周结束时为您提供相关信息。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    请查找以下值:

    HBM:4kV
    CDM:1kV
    MM:200V

    希望我已经为你的夸夸了。

    此致、
    Uttam