您好!
我刚刚构建了几个 TIDA-01471振动传感器接口参考设计、希望将某种 IEPE 振动传感器器件连接到该设计、以便进行一般实验室评估。
对于这样的传感器、您有什么建议吗?也许对于我可以手动振动以从 TIDA-01471获取一些 SPI 数据的传感器、您有什么建议?
此致
法默乔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我刚刚构建了几个 TIDA-01471振动传感器接口参考设计、希望将某种 IEPE 振动传感器器件连接到该设计、以便进行一般实验室评估。
对于这样的传感器、您有什么建议吗?也许对于我可以手动振动以从 TIDA-01471获取一些 SPI 数据的传感器、您有什么建议?
此致
法默乔
您好、FarmerJo、
要操作电路板、您需要一个 SPI 主器件来生成 SCLK 下降沿或上升沿的数据、以便能够按照用户指南第14页至第16页中的说明对 DAC、移位寄存器和 XTR 器件进行编程。 要以64kSPS 的数据速率获取数据、您需要 SCLK 至少以2MHz 的频率运行。
如果您没有用于操作3个器件(ADC、DAC、移位寄存器)的灵活 SPI 主器、您只需按照用户指南第21页所述使用 J2、J3覆盖移位寄存器、使用 J4断开 XTR 电流源、并直接向传感器提供外部电流。 因此、仍然需要至少以2MHz 的 SCLK 运行的简单 SPI。
为了获得用于评估设计的有意义的数据集、SPI 主器件需要在指定时间内存储捕获的数据。 例如、16k 点、以便能够生成输入信号的 FFT。 您可以检查时域数据、尽管它对设计性能没有太大影响。
在回答您有关 IEPE 传感器的问题之前、我只是想澄清上述几点。
事实上、性能评估不需要任何传感器、建议使用高质量信号发生器来检查设计的分辨率、噪声和线性性能。 如上所述、在 XTR 电流源断开时完成此操作。
一旦您确定电路板组装正确、供电正常、控制信号设置正确、与 ADC 的 SPI 通信正在运行、并且在时域或频域中获得合理的结果(对于短路的输入看到稳定的0、或者输入得到干净的正弦匹配)、 您的数据处理流非常干净、因此您可以(从时间域或频域)通过连接真实的 IEPE 传感器来确定您准备好转至下一测试步骤的输入的频率和振幅。
如果传感器输出范围低于+/-10V、则已知制造商提供的任何标准 IEPE 传感器都应正常工作、您可以访问 PCB (IMI)、IFM、MMF、TE、DJB 等供应商网站、了解广泛的兼容传感器。
不过、使用真实的 IEPE 传感器进行测试有点棘手、需要考虑以下几点:
-我认为用手晃动传感器不会从加速度和频率的角度提供任何有意义的数据。 您应该将传感器正确连接到具有循环性质振动的振动物体、例如电机、以便在 FFT 之后获得稳定的音调。 如果您想评估您的解决方案、则需要更高端的设置、其中传感器连接到校准振动表、您可以精确控制加速度水平和频率。
-测试瞬态(通过向传感器施加低电平力脉冲)甚至会更困难、因为您需要使数据采集的开始同步(要考虑一些滤波器延迟)与瞬态同步。 这将消除使用 SPI 主设备手动移动传感器并捕获传感器的可能性。
-市场上的大多数可用 IEPE 传感器的本底噪声远高于 TIDA-01471电路、即它们的性能要差得多、如果连接到电路板、您无论如何都不能使用它们来检查电路板的本底噪声。