This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:SDM-USB-DIG 板的软件规格?

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669880/dac60096evm-software-spec-for-sdm-usb-dig-board

器件型号:DAC60096EVM
主题中讨论的其他器件: DAC60096

我有一个 DAC60096EVM 板、该板具有 SDM-USB-DIG 接口、可将 COM 端口通信通过 USB 端口转换为 DAC 芯片 SPI 接口。

所提供的评估软件应用程序不足以满足我的需求、因此我想编写一些 Python 或 LabVIEW 代码以通过算法实现。  SDM-USB-DIG 板的硬件已经过记录、我已经知道了、但我需要一个 API 规范、说明 SDM 板如何对 COM 端口数据进行操作并将命令和数据转换为 SPI 传输。

是否有适用于此电路板的 API?

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对此也很感兴趣、任何 DLL 或其他 API 规范也会受到欢迎。

    谢谢、
    XW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请查看文件夹 :C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC60096 EVM\Shared Library\

    此 dll 可以调用 GUI 来读取和写入寄存器。  您还可以使用 python 中的空闲脚本工具在 GUI 中记录操作、并作为如何使用某些 DLL 调用的示例。

    谢谢!

    Paul