This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:采样时钟频率

Guru**** 2607495 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669891/ads42jb69-sample-clock-frequencies

器件型号:ADS42JB69

您好!

我想确认我可以使用160MHz 的采样时钟频率。 以及如何计算最大 f SerDes (数据表上的表6第34页)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    是的、ADS42JB69可以支持160MHz 的时钟速率。

    在该时钟速率下、10倍串行化模式必须与 ADC A 的2个 SERDES 通道和 ADC B 的2个通道(共4个通道)一起使用。

    4个通道上的输出数据速率均为10 x 160 = 1.6Gbps。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim。 这回答了我的问题。