This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5277:数据读取不正确且稳定

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669888/ads5277-data-read-in-not-correct-and-stable

器件型号:ADS5277

大家好、

我们设计了一个使用 ADS5277的波形捕获电路和一个运算放大器+单端到差动转换器、FPGA 连接 ADS5277的输出。  但是、即使使用 ADS5平衡 器的测试模式的读数正确、读数也不稳定(不正确)。  为了简化问题、我们将直流电馈入系统(当进入单路到差动转换器时、直流电压大约为-0.875V)、但读数大约为0x275、变化可能高达0x390。   在进一步查看原理图后、我们确实发现了几个问题、但在解决问题后仍然存在问题。

还有一个 sympton:

VCM 读数= 0.25V、而不是数据表中指定的1.45V。

请参阅随附的文件、了解我们的原理图和所做的更改。

感谢您的帮助!

Honge2e.ti.com/.../ADS5277-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    转换器输出值不正确且不稳定的原因很可能是施加信号的共模电压不正确。 必须进行校正以确保正确操作和性能。
    为了确保 ADC 仍然能够正确生成内部 VCM 电压、请暂时断开 VCM 输出引脚与放大器的 Vocm 引脚的连接。 检查输出电压是否约为1.45V。 如果这是正确的、那么您需要研究为什么放大器的 Vocm 引脚加载 VCM 电压、并在 VCM 连接到 Vocm 引脚时阻止正确运行。
    请记住、VCM 输出仅能为所有负载提供2mA 的总电流。 您可能需要以某种方式缓冲 VCM 信号。
    您还需要确保您使用的放大器在+5V 和-5V 电源以及 Vocm 和输出共模电压设置为1.45V 时工作正常。
    此致、
    Jim B