This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:EVM 电源

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669500/ads1298recgfe-pdk-evm-power-supply

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298RADS1298

尊敬的 TI 支持:  

USB 2.0是否可以为 ADS1298R EVM 板供电?  

我仅使用 USB 2.0将 ADS1298R EVM 板连接到 PC,但设备管理器上未识别到设备,ADS1298/8R EVM 评估软件指示: “下载失败.. 重置硬件"  

我已经从测试点(TP7、9、10...)测量电源 全部指示0V。  

我必须使用插孔适配器为 MMB0板供电?  

此致。  

Ghada。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ghada、

    感谢您的发帖。

    该电路板的最低 USB 要求为 USB1.1、因此 USB 2.0应该可以。

    在连接器件之前、电路板的软件是否已下载到您的 PC? 如果没有、问题可能出在这里。

    是否已尝试换用 USB 电缆或测试 USB 端口?

    有关更多详细信息、请参阅《ADS1298RECG-FE 用户指南》第60页的 C.1和 C.2节。
    www.ti.com/.../sbau181b.pdf

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ghada、

    很抱歉、但我认为我误解了您的问题。 USB 端口仅用于数据、不用于电源。

    因此、如果电路板未加电、那么它肯定不会被 PC 识别。

    MMB0板可由 J2插孔适配器供电、也可对顶部 J12跳线施加5V-6V 电压、并将接地端连接到 TP3或 TP4。
    www.ti.com/.../slau372a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    首先让我感谢您。

    它非常有用、我使用 J2和 TP3为 MMB0板加电、现在它可以正常工作、我可以成功使用 ADS1298R EVM 评估软件。

    B.R.
    Ghada