This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669406/adc32rf45-adc32rf45

器件型号:ADC32RF45

您好!

我在 LFMS=82820模式下使用 ADC32RF45。 我只使用通道 A。我对我应该使用的通道数感到困惑。 在 LFMS 中、由于 L=8、我应该使用8个通道还是4个通道? 当我在具有4个通道的 FPGA 侧实现了 JESD IP 内核并检查了来自 ADC 的 FPGA 的 ILA 配置数据时、我看到链路所需的通道数为8。 当我还为正在使用的通道的通道 ID 加油时、我会看到数字4至7。  我只使用了 CHA、所以只连接了4个通道。 我有什么问题吗? 这种运行模式在我看来令人困惑。 如果我想使用 ADC32RF45、那么在 LFMS=82820模式下、CHA 应使用全部8个通道还是仅4个通道?

Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E.G.,

    如果您计划使用12位旁路模式、则 ADC 唯一可用的选项是 LMFS = 82820。 由于 FPGA 控制 SYNC 的功能、如果您只计划使用 CHA、则此模式只能在四个通道上工作。 FPGA 将监测 CHA 的四个通道、 CGS 通过后、将使 SYNC 信号无效、ADC 将开始在所有8个通道上向外发送数据。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。 在本例中、FPGA 将 SYNC (SYNC ='1')置为有效、然后 ADC 开始发送 ILAS 和实际数据。 在上面的答案中、您说过、在 CGS 之后、ADC 将开始在全部8个通道上发送数据。 不过、我将仅使用前4个通道(DA0-DA3)上的数据、对吧? 因为我只需要来自 Cha 的数据。

    Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erdal、

    没错。 在您的情况下、您将通过寄存器写入来关闭 CHB、以便其他4个通道上的数据无效。

    此致、

    Jim