This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5145:TVP5146

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669144/tvp5145-tvp5146

器件型号:TVP5145

您好!

我需要 TVP5146 视频解码器的扩展温度(-40至85C)版本。 我想知道该 IC 的扩展温度版本是否可用、因为数据表中没有有关工业版本的信息。

此致

因蒂哈布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Intikhab、

    TVP5145不适用于工业(-40°C 至85°C)温度范围、因此不推荐在新开发中采用已淘汰的产品。
    您可以选择类似的产品-例如 TVP5158、它不直接替代 TVP5146、但 TVP5158可用于工业温度范围-器件 TVP5158IPNP。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克韦托林

    感谢您抽出时间。 对此表示高度赞赏。 我在 DigiKey 和 Mouser 上找到了 TVP5146M2IPFP、它显示了扩展的温度范围。 它是否有效、因为产品说明书中未列出器件型号? 实际上、我需要在已经生产的模块上更换 tvp514x。

    此致

    INTIKHab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Intikhab、

    您可以使用 TVP5146M2IPFP 替换已制造的模块。
    我想对我上一个帖子作一些澄清。 TVP5146和 TVP5145仅在 TI store 的工业温度范围内可用、但完全不可用。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 感谢您提供信息。