请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 您好!
我们正在设计具有 ADS1298前端的高端12导联 ECG 器件
我希望 TI 应用专家也这样做。
我正在连接前端原理图。 请进行评论和评论。 请随时了解更多详细信息。
感谢您的帮助。
谢谢、
Guna
Guna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alex、大家好、Pls 找到原理图的 pdf 版本。
谢谢你
Guna
您好、Guna、
感谢您提供 pdf。
回顾后、我有几个建议:
1) 1)应更改 VCAP1和 VCAP3电容器连接。 这可以在数据表的图106中看到。
2) 2)对于 R35、100k 可能大于预期值-但没关系。 也可以接受减少到10k。
3) 3) ECG 前端滤波器极点为48kHz 和723kHz。 是否需要如此宽的带宽?
4)您是否考虑在输入附近添加220pF (10*CCM)的差分电容?