This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31RF80:如何区分不同的奈奎斯特区域图像

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31RF80, TRF371135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668453/adc31rf80-how-to-distinguish-different-nyquist-zone-image

器件型号:ADC31RF80
主题中讨论的其他器件: TRF371135

团队。

客户希望将 ADC31RF80用于300MHz - 4GHz 的单端 RFIN、并对如何区分信号>= Fs/2有疑问?  

如果不可行、我们能否 在前面添加 TRF371135等解决方案? 他们现在也在调查 LTC5586。 下面是比较结果。 LTC 的优点是单端的,因此可以节省笨重和更高的 IF 带宽。 如果我们可以在 不使用解调器的情况下使用 ADC31RF80、那将会很好。 谢谢。

TRF371135

LTC5586

频率范围

1700MHz 至6000MHz

300MHz 至6GHz

IF 带宽

30MHz

直流到1GHz

射频输入类型

差动

单端

输出类型

差动

差动

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan、

    我不完全理解您的问题。 ADC 模拟输入带宽将支持高达4GHz 的频率、但需要匹配。 ADC 无法区分输入是<还是> Fs/2;因此高于 Fs/2的输入将会折页。 它们是否针对0.3至4GHz 范围内的3GPP 频带?

    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Satish:

    该应用使用 ADC31RF80扫描频率300MHz~4GHz。 如果射频频率1000MHz、2900MHz 和3045MHz 进入 ADC31RF80、则射频频率为宽带、基带有三个音调。 如何识别 ADC31RF80上的输入频率1000MHz、2900MHz 和3045MHz。

    此致、
    林树仁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有方法可以确定输出是否在数字化后混叠。
    解决此问题的一种方法是对 ADC 中的输入进行带通滤波、其中的带通分为3个 nyq 区域。 例如、如果您将 ADC 的时钟频率设置为3GHz、则可以对通道 A 的输入进行调节(滤波)以调节(最多1.5G)第一个 nyq 区域、对通道 B 的输入进行调节以调节第二个 nyq 区域(1.5-3G)、并对第三个 nyq 区域使用另一个 ADC 的通道 A。 转型区域仍然面临挑战。

    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Satish:

    您是否了解过渡区域的解决方案? 什么是用于 FS/2和 Fs 下380MHz 转换带宽的电池槽解决方案?

    谢谢、
    林树仁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如我提到过的、带通滤波器是一种解决方案。
    此致、
    Satish。